+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une liaison métallique est un type de liaison chimique entre atomes métalliques, caractérisée par une structure électronique spécifique dans laquelle les électrons de valence externes forment ce que l'on appelle un gaz d'électrons se déplaçant librement dans la structure cristalline du métal. Ces électrons ne sont pas assignés à un ion positif spécifique, mais forment un champ électronique commun, responsable de la cohésion et des propriétés physicochimiques du matériau.
Le mécanisme de la liaison métallique implique une interaction électrostatique entre des noyaux atomiques chargés positivement (cations métalliques) et un gaz d'électrons chargé négativement. Cette délocalisation des électrons permet aux métaux de présenter une conductivité électrique et thermique élevée, une grande plasticité et un éclat de surface caractéristique. La libre circulation des électrons facilite le transfert d'énergie et de charge, ce qui confère aux métaux une importance particulière dans les domaines suivants : génie électrique, électronique et ingénierie des matériaux.
La liaison métallique se produit non seulement dans les métaux purs, mais aussi dans leurs Pieds, où une structure basée sur un champ d'électrons commun est maintenue malgré la présence de divers éléments. Sa force dépend du nombre d'électrons de valence et de la densité d'empilement des ions dans le réseau cristallin, ce qui se traduit par des propriétés mécaniques telles que la dureté, l'élasticité ou la résistance à la déformation.
Dans le modèle des bandes, la liaison métallique s'explique par le chevauchement des niveaux d'énergie des atomes et la formation d'une bande de conduction dans laquelle les électrons peuvent se déplacer librement. La présence de bandes d'énergie incomplètement remplies est à l'origine de la conductivité électrique des métaux et les distingue des diélectriques et semi-conducteurs. Cette liaison, bien qu'elle ne soit pas localisée dans l'espace comme les liaisons covalentes, joue un rôle clé dans l'élaboration de la structure et de la fonction des matériaux structurels et fonctionnels dans la technologie et l'industrie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.