+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une décharge électrique est le processus d'écoulement dynamique de charges électriques à travers un diélectrique ou un gaz, conduisant à une conductivité électrique instantanée dans un milieu normalement isolant. Le phénomène se produit lorsque l'intensité du champ électrique dépasse la valeur critique pour le milieu, provoquant une rupture diélectrique et l'initiation du flux de courant. Le mécanisme de décharge implique la génération et l'accélération de porteurs de charge tels que les électrons et les ions, ce qui entraîne une augmentation exponentielle de la conductivité par les processus d'ionisation par collision et d'émission secondaire.
En fonction des caractéristiques du courant, de la tension et des propriétés du milieu, les décharges électriques peuvent prendre diverses formes, notamment des décharges couronne, des décharges d'étincelles, des décharges d'arc et des décharges perforantes. La décharge d'étincelles, qui se produit dans les gaz, est un processus rapide et de courte durée qui génère de fortes impulsions électromagnétiques et lumineuses . La décharge d'arc, qui est stable dans la nature, est utilisée dans les technologies de soudage et de découpage au plasma et dans les interrupteurs à haute intensité.
Dans les systèmes d'alimentation électrique, les décharges électriques sont importantes à la fois pour l'utilité et pour la protection. La conception de l'isolation haute tension, des dispositifs de protection contre la foudre et de protection contre les surtensions nécessite une modélisation détaillée de la décharge et la prise en compte de paramètres tels que la tension de claquage, le temps de montée le courant et les caractéristiques d'émission rayonnée. Dans la recherche scientifique moderne, les décharges électriques sont également analysées dans le contexte des applications plasma basse température, des technologies de nettoyage des gaz et des surfaces, ainsi que dans les expériences de physique atmosphérique telles que la modélisation des décharges de foudre et de leurs effets sur l'environnement électromagnétique de la Terre.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.