+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le phénomène d'approximation, également connu sous le nom de effet de peau (effet de proximité. effet de proximité), est un phénomène électromagnétique observé dans les conducteurs conducteurs courant alternatif (CA), en particulier lorsqu'ils sont très proches les uns des autres. Il consiste en une distribution inégale de la densité de courant dans la section-section transversale des conducteurs adjacents, causée par l'interaction des champs magnétiques alternatifs générés par les courants circulants. En conséquence, le courant est concentré dans les parties d'un conducteur où il n'y a pas de courant, le courant est concentré dans les parties d'un conducteur, qui sont les plus éloignées des conducteurs voisins, ce qui entraîne une augmentation de la résistance électrique effective et une perte d'énergie.
Ce phénomène se produit dans les conducteurs fonctionnant dans des champs alternatifs, en particulier dans les transformateurs, les Lignes d'approvisionnement ou les Câbles multiconducteurs, où des conducteurs voisins induisent des courants de Foucault mutuels. En combinaison avec l'effet de peau classique (i.e. déplacement du courant sur la surface du conducteur sous l'influence de son propre champ magnétique), l'effet de proximité peut influencer de manière significative les performances du circuit, en particulier aux hautes fréquences.
La distribution du courant dans les conducteurs sous l'influence de l'effet de proximité dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la fréquence le signal, la forme des conducteurs, leur distance, ainsi que les propriétés des matériaux. Il en résulte une augmentation des pertes thermiques et une réduction de l'efficacité de l'équipement, ce qui nécessite la prise en compte de cet effet dans la conception des composants à-haute fréquence et dans l'analyse de la distribution du courant dans les chemins multiconducteurs.
En ingénierie électromagnétique, le phénomène de proximité est modélisé à l'aide des équations de Maxwell et de techniques de simulation avancées, pour évaluer l'influence de la géométrie et des conditions de fonctionnement sur la distribution du courant. Une conception appropriée du câble, l'utilisation de tresses ou d'enroulements spéciaux peut minimiser les effets négatifs de ce phénomène, l'amélioration des performances énergétiques et thermiques des systèmes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.