+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Profit en termes techniques, en particulier dans le domaine de l'électronique et de l'ingénierie des signaux, désigne le rapport entre la valeur du signal de sortie et la valeur du signal d'entrée dans un système d'amplification ou de traitement. Il s'agit d'une mesure de la capacité d'un composant ou d'un système à amplifier un signal - il peut s'agir de la puissance, à la tension, au courant ou aux paramètres de la fonction de transfert. Selon le contexte, le gain peut être exprimé en valeur absolue (le rapport de deux quantités) ou en décibels (dB), ce qui facilite l'analyse des systèmes complexes, dans lesquels les signaux sont soumis à des transformations successives.
En électronique analogique, le gain de tension détermine, combien de fois le signal de sortie est supérieur au signal d'entrée, ce qui est une propriété fondamentale des amplificateurs opérationnels, des amplificateurs à transistors ou des circuits audio. Dans les systèmes de radio et de communication, le terme "gain" fait souvent référence aux caractéristiques des Antennes - e.g. le gain d'une antenne décrit la directivité et l'efficacité de la conversion de l'énergie d'entrée en rayonnement électromagnétique dans une direction spécifique. Dans ce cas, le gain tient également compte des pertes et des caractéristiques de rayonnement, et sa valeur en décibels se rapporte à une antenne dipôle ou une antenne isotrope comme point de référence.
En termes dynamiques, le gain peut dépendre de la fréquence, de la température, de l'impédance de charge et d'autres paramètres de fonctionnement du système. Dans de nombreuses applications, l'essentiel est d'assurer un gain stable sur une large gamme de fréquences, ce qui nécessite une sélection appropriée des composants et des méthodes de compensation. Dans les circuits numériques, le concept de gain peut être indirectement lié à l'efficacité du traitement du signal, bien qu'il se réfère plus souvent aux étapes analogiques des interfaces.
Le gain joue également un rôle important dans théorie du contrôle et les systèmes linéaires, où il fait partie de la fonction de transmission du système et affecte sa stabilité et sa réponse temporelle. Quel que soit le domaine, l'analyse du gain permet d'évaluer la qualité, l'efficacité, l'efficacité et la facilité d'utilisation des dispositifs et systèmes techniques dans le contexte du traitement du signal.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.