C.K
C.Kは、今から100年以上前の1904年に初めて製品を世に送り出したドイツのメーカーです。ブランドのロゴは、創業者であるCarl Kämmerling(カール・ケンマーリング)のイニシャルを表しています。現在もなお、常に生産技術を向上させながら、プロフェッショナルな人間工学と直感的な使用を念頭に開発された精度、耐久性、デザインで知られる工具の製造を専門に行う企業として運営されています。C.Kの製品は、日々の作業を迅速かつ容易にし、ハンドツールが使用されるほぼすべての分野において、施工者、メカニック、技術者の生産性を向上させます。
TMEシリーズは、C.Kの製品群の中でも重要な部分を占めています。まず、ドライバー(電気工事用の絶縁型も含む)、ドライバービットは、高品質のスチール製で、一般的なサイズのビットを揃えています。また、アライメントドライバーもあります。また、フラットスパナ、ソケットスパナ、アジャスタブルスパナ、六角レンチ、万能ペンチ、フラットペンチ、半月ペンチ、カッティングペンチも製造しています。TMEカタログには、金属用、コンクリート用、木材用など、C.Kドリルビットのセレクションが掲載されています。ワイヤーロープ、ワイヤーストリッパー、圧着工具、検査用品、リーマーなど、より専門的な工具も揃っています。ドライバー、ビット、スパナ、ドリルなど、このメーカーの製品の多くはキットで購入できるため、サービス工場や作業場で迅速に装備を整えることができます。さらに、C.Kでは、小型のオーガナイザー、ケース、ポケットから工具用スーツケースまで、さまざまなツールバッグを提供しています。