HENSEL
HENSEL社は、100年近い経験を持つドイツの電気設置ソリューションの製造・供給会社です。同社は、産業、建設、電力工学および経済の他の多くの分野における電力および制御システムの実装に役立つ革新的な製品を製造しています。創業(1931年)以来、HENSEL社は成長を重視し、今日では、太陽光発電パネル設置やエネルギー貯蔵用製品などの一連の再生可能エネルギー源ソリューションとともに、産業システムのエルゴノミーとエコロジー、および持続可能な開発をサポートする製品をお客様に提供しています。
ハウジングとケーブルアクセサリーは、HENSELの製品群からTMEのカタログに掲載された最初の製品です。特に電気設備用エレメント(いわゆるボックス)は、ほとんどの場合IP66を超える高保護等級、すなわち完全な防塵性と加圧された水流に対する耐性によって際立っています。これは、製品が屋外で使用できるだけでなく、内部に配置されたケーブルや端子台などを常に保護しながら、高圧洗浄機で洗浄できることを意味します。このメーカーは、火災安全設備、ユニバーサルハウジング(1回限りまたは低予算プロジェクトの実施用)、および広範なアクセサリー(圧力補償パススルー、説明プレート、ホルダーなど)の範囲で製品を製造しています。さらに、ハウジングと互換性のあるネジ端子と幅広い直径のユニバーサルグランドは、TMEで購入することができます。