+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

IXYS

IXYS Corporationは1983年に設立され、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置いています。このメーカーはパワー半導体を専門としています。 IXYS Corporationは、 IXYS によって買収された他の会社の一部であることが多い(たとえば、Westcode、Zilog、または4ビットと8ビットのSamsung製マイクロコントローララインなど)さまざまな専門分野を持つ部門で構成されています。同社は世界有数のパワー半導体、特にパワーMOS(Metal-Oxide-Silicon)、バイポーラトランジスタ、ソリッドステートリレー、アナログおよび混成集積回路、ドライバ、高周波パワーソリューションなどを製造しています。2017年、 IXYS はリテルヒューズグループに組み込まれ、この製造業者の半導体の範囲を補完しました。 - このオファーには、以下の製品グループが含まれています。 - MOSFETトランジスタとモジュール - IGBTトランジスタとモジュール - 整流器、スイッチング、安全ダイオード - ブリッジ整流器 - サイリスタ - サイリスタおよびダイオード - サイリスタモジュール - ドライバー、 - SSR、 - フォトカプラおよび光アイソレータ - 電力管理システム。