+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

KLUŚ

KLUŚは45年以上の経験を持つポーランドの会社です。2006年以来、KLUŚはLED照明システム用のコンポーネントの設計と製造に専念してきました。KLUŚの卓越した品質の製品は、その広範で長年の専門知識の結果です–KLUŚのプロダクトデザイナーは、照明デザインに積極的に関わっているため、顧客のニーズをよく理解しています。

TMEカタログから入手できるKLUŚ製品は、主に2つのカテゴリーに分けられます: 照明素子とアルミニウムLEDプロファイル。第1のグループには、主にさまざまなタイプのLEDストリップが含まれます-白色光を発するもの、色調整が可能なもの(RGB)、およびデュアル-機能ストリップ(RGBW)です。このシリーズには、装飾、照明、および一般的な室内照明用の製品が含まれます。アクセサリに関しては、メーカーはLEDストリップの取り付けと冷却のための幅広いプロファイルを提供しています。KLUŚは、取り付けブラケット/クリップ(壁、スロット、ファサードへの取り付け用)、さまざまな角度のコネクタ、ベゼル/カバーなどの追加の補完製品のサプライヤーでもあります。