MANEX
MANEX は、1987年に設立されたポーランドのメーカーです。当初から、同社はクラクフに所在しており、その工場はJaworznoにあります。 1997年に MANEX はSkawinaに銅処理工場および機械製造工場を開設しました。 同社は建設業界向けケーブルの製造から始まりました。 現在、MANEX のケーブル製造工場では、PVC、PE、PP、TPEでまたハロゲンフリーの素材から幅広い種類のカラーとシースで300種類以上のケーブルとワイヤを製造しています 。
会社の生産の70%以上が自動車および鉄道産業のケーブルで構成されています。 MANEX は、建設および電気機械産業向けの幅広い種類の設置および電源ケーブル、電気通信およびITに使用されるケーブル、家電用ケーブルを製造しています。
同社は様々な技術・投資プロジェクトに携わっており、その製品は顧客の間で認識されています。