+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

MBS AG

1977年に設立されたドイツのMBS AG社は、低電圧トランスと計測用トランスデューサーを製造する世界的なリーダーの1つです。その製品は、機械構造、設備工学、再生可能エネルギー、そして造船産業にも応用されています。多くの証明書で確認された品質に加えて、MBS AG社は独自の研究開発に重点を置いています。その努力は、2016年に「最も革新的な中堅企業100社」のリストに掲載され、表彰されました。

TMEは、MBS AG社の電流トランスを提供しています。このサプライヤーのソリューションは、最大1500Aに達する電流を測定するために設計されています。当社のカタログには、自動車やオートメーションシステム、発電産業に適用される機器に適合する、多様な特性を持つこのメーカーの製品シリーズが多数含まれています。このような幅広い品揃えにより、たとえ大電流を測定するアプリケーションで、取り付けスペースが非常に限られている場合でも、お客様が求めるソリューションを必ず見つけることができます。