+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

NEXPERIA

NEXPERIAという会社の始まりは、Philipsと20世紀半ばに設立された部門Philips-シグネティクス(Philips半導体)に関係しています。2005年、この部門はPhilipsから分離され、NXPとして市場に進入しました。その後まもなく、標準の半導体素子の製造は、独立した新しい会社NEXPERIAに移行しました。現在、

NEXPERIAは、アジア、ヨーロッパ、アメリカから11,000人を超える従業員を雇用しており、世界中の顧客をサポートしています。半導体コンポーネントの製造を専門としています。これらは、工業、特にM2MおよびHMI通信、モバイルおよびワイヤレスデバイス、自律型走行車領域で広く使用されています。同社は自動車産業向けに幅広い**製品を提供しています。TMEは、NEXPERIAによって製造された整流、トランシル、ショットキー、およびZeneraダイオードを提供しています。同社はバイポーラトランジスタNPNとPNP(ダーリントンも含む)、およびユニポーラ N-MOSFETとP-MOSFET を製造しています。NEXPERIAは、幅広い集積回路を代表しています:ロジック(コンパレータ、フリップフロップ、ゲート、デコーダなど)、およびドライバーと基準電圧源。 これらの素子はすべて、SMTおよびTHTの取り付け用に、倉庫から直接入手できます。