+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PARTEX

Partex社はスウェーデンのメーカーで、パイプ、ケーブル、部品にマーキングするソリューションに特化しています。このような製品のサプライヤーとしては、最もよく知られている企業の一つです。スウェーデンの同族会社であり、この業界で70年以上の経験を有しています。Partex社は独自の研究開発と生産設備を持ち、提供するソリューションのシンプルさ、人間工学、そして同時に革新性に重点を置き、現代の産業と経済におけるマーカーへの要求を満たしています。

TMEのカタログには、Partex社の主要製品が多数掲載されています。これには、異なる直径のケーブル用マーカーのセットやケーブルタイ、ケーブルラン(スパイラルラップ)のケーブル整理用部品が含まれます。また、Partex社の電気系統用自己粘着性安全標識(ラベル)もTMEで入手可能です。また、一部の製品については、集合パッケージや長尺での販売も行っており、必要な部材を素早く揃えることができるとともに、魅力的な価格で購入することが可能です。