+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ProLight Opto

ProLight Opto社は、中・高出力LEDの台湾メーカーで、UV、IR、車載用LEDまたはミニLEDなどの新技術を開発しています。同社は2004年からオプトエレクトロニクス市場に参入し、2021年にはLEDパッケージング技術の設計と製造を専門とするEnnostarグループの主要メンバーとなりました。

ProLight Opto社は製造だけでなく、世界中の消費者のニーズに合わせた製品を提供するために研究開発にも取り組んでいます。プロライトオプトは、照明産業向けの高信頼性部品とLEDソリューションのトップメーカーです。

ProLight Optoブランドの製品には、中・高出力SMD LED、UV、IR LEDがあります。これらの製品の主な用途は、広告、効果、舞台照明など、屋内外の照明です。また、自動車分野や植物栽培にも使用されています。