+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

RASPBERRY PI

Raspberry Piは、シングルボードコンピュータの製造を専門とする英国の会社です。2009年に設立されて、革新的で手頃な価格の製品のおかげで、すぐに国際的な認知度を獲得しました。Raspberry Piコンピュータは、世界中の教育、趣味のプロジェクト、商用アプリケーションで利用されています。主な特徴は、コンパクトサイズ、低エネルギー消費、汎用性で、後者はPythonプログラミング言語の広範なサポートとマイクロコントローラ(入出力ポート、シリアルバスなど)への簡単なアクセスに起因します。この会社の製品は、最新のバリアントがRaspberry Pi OSと呼ばれるLinuxシステムのカスタマイズバージョンを含んで、さまざまなオペレーティングシステムで動作できます。また、この会社は若者の間でコンピューティングとエンジニアリングに関する知識を広めることにも力を注いでいます。この分野で最もよく知られているイニシアチブは、Raspberry Pi Foundationです。Raspberry Pi社は自分のミッションを通じて、グローバルコミュニティにおける技術的知識の普及とデジタルスキルの開発に貢献し続けています。

Raspberry Piは、Raspberry Pi 3、Pi 4、Pi 5、コンパクトなRaspberry Pi Zeroモジュールなど、さまざまなモデルのシングルボードコンピュータを提供しています。それぞれに異なるパラメータと機能があって、幅広いアプリケーションに適すことができます。また、カメラ、タッチ スクリーン、GPIO 拡張モジュール (いわゆる HAT) などのアクセサリも製造して、コンピューターの機能を拡張できます。また、スターターキットを購入して、コンピュータで作業を開始するために、必要なものがすべて揃っています(電源、マウス、キーボード)。Raspberry Piが提供するコンピューターは、アマチュアにもプロにも愛されています。近年、この会社は、特にMicroPythonプログラミング言語を利用して、プログラムできる特別に設計されたRP2040マイクロコントローラをベースにしたPicoモジュールを市場に導入しました。