+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

SANDISK

SanDisk Corporation社は、1988年からマスストレージ技術を開発しているアメリカの企業です。この分野では世界的なリーダーの一つです。5000件以上の特許と、トムソン・ロイターの「最も革新的な企業」ランキングにおける複数の受賞は、その近代的な取り組みを証明しています。2016年、SanDisk社は、ハードディスクドライブ最大手の1つであるWestern Digital Corporation社によって買収されました。

消費者の信頼を得ているSanDiskフラッシュメモリ製品は、TMEのカタログから欠かすことはできません。16GBから1TBまで、さまざまなモデルのフラッシュドライブとSDカードが用意されています。これらは最新の規格(USB 3.1、UHS IIなど)に準拠して製造されており、興味深いことに、それらの規格はメーカーと共同で策定されているのです。Raspberry PiやGoProなどの専用製品への搭載を明確に表明し**、高い書き込み・読み込み速度を実現しているため、顧客は意図した用途に最適なソリューションを選択することができます。