+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

SIMECH

Simech社は、60年以上の経験を持つ有名なポーランドの電線メーカーです。その専門知識のおかげで、今日、Simech社は、市場のニーズと、より一般的な用途とそうでない用途の要求事項に関するSimechの実践的な知識に基づいて設計された、高品質で知られる製品を提供することができます。1997年、Simech社はポーランドで最初の組織の一つとして、ISO 9002品質マネジメントシステム認証を取得しました。このサプライヤーの製品群の品質は、多くのハーモナイズドケーブルが取得したVDE認証によっても確認されています。

TMEのカタログに掲載されているSimech社の主な製品グループには、電子機器、制御機器、および産業機器の製造に使用されるコイル状(スパイラル)ケーブルが含まれます。これらのケーブルは、様々な長さ、2芯から7芯までの様々なバージョンがあります。SimechとTMEの協力関係は常に進化しており、入手可能な製品の範囲は継続的に拡大しています