+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

STÄUBLI

Stäubliは、スイスに本社を置く国際的な持株会社です。 それは1892年にチューリッヒ近くの家族のワークショップとして設立されました。 Stäubliは繊維機械、コネクター、ロボティクス製品のサプライヤーです。

この会社は4,500人を超える従業員を雇用し、世界中で事業を展開しています。 Schönherr、Multi-Contact、DEIMO - Stäubliは、同グループに含まれる他の企業と共同で、数十の製造設備を所有しています。 Stäubliグループの一部であるMulti-Contactは、2017年1月にStäubliElectrical Connectorsとしての事業を再開しました。

Stäubli製品は、高い品質と信頼性を保証します。 Stäubliのオファーには、厳しい安全基準に準拠した幅広い測定アクセサリが含まれています。 ケーブル、バナナプラグとソケット、クロコダイルクリップ、クリップオンプローブ、テストプローブも利用できます。