+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

STEINEL

ドイツで設立されたSteinel社は、ホットエアガン、ホットグルーガン、照明システム、モーションセンサーなど、多様な製品を提供しています。特筆すべきは、カタログに追加するのに最適なアクセサリーを幅広く取り揃えていることです。例えば、ノズル、ホルダー、ガードケージなどです。Steinel社のポートフォリオには2,500を超える製品があり、300を超える特許を所有していることは驚くことではありません。Steinel社の研究センターはドイツ、スイス、チェコ共和国にあり、製造工場は上記の国の他に、ルーマニアとモルドバにもあります。このため、製品の製造の各段階において、常に品質管理を行うことが可能です。

同社は、持続可能な開発を積極的に支援しています。Steinel社は製品に5年間の保証を提供し、廃棄物の量を減らすために耐久性に配慮しています。さらに、2022年末までに、すべてのパッケージでプラスチックの使用を完全に止めたいと考えています。