+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 25-03-2020 🕒 1 分钟阅读
CROMPTON - TE CONNECTIVITYは、1881年から高品質の電子機器を製造しています。このイギリスメーカーは、電気量測定機器、制御機器や、配電盤メーカー、制御盤製作者、OEMメーカー向けの安全機器などを製造しています。CROMPTON - TE CONNECTIVITY製品は、発電、海洋・防衛上のプロセス制御、エネルギー管理など、様々な産業分野で実証済の信頼性を提供します。2002年1月には、CROMPTON - TE CONNECTIVITYはTE Connectivity Energyグループの一員となりました。
TMEでは、様々な電気量(電圧、電流、周波数、有効/無効電力、位相、相順、同調)を計測する高品質のアナログ計測機器を取り扱っています。これらの機器は精密な設計が特徴で、その堅牢性と気密性の高い構造により、最も厳しい環境においても正確な測定が可能です。どの製品も顧客の要望に応えるため、様々なサイズおよび仕様で販売されています。