+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

FAQ

FAQ - バッテリーと充電式バッテリーについての最も一般的な質問

FAQ - バッテリーと充電式バッテリーについての最も一般的な質問

FAQ - Arduinoに関するよくある質問

FAQ - Arduinoに関するよくある質問

FAQ - メモリーカードに関するよくある質問

FAQ - メモリーカードに関するよくある質問

FAQ - Raspberry Piに関するよくある質問

FAQ - Raspberry Piに関するよくある質問

FAQ - マグネットに関するよくある質問

FAQ - マグネットに関するよくある質問

FAQ - メモリースティックに関するよくある質問

FAQ - メモリースティックに関するよくある質問

かつてフロッピーディスクがそうであったように、メモリースティックは消磁できるのか? その他、メモリースティックの動作が遅くなることはありますか? ファイルがすでに表示されている場合、コピー中にメモリースティックを取り外すことはできますか? フラッシュ・ドライブが他のUSBデバイスと競合することはありますか? フラッシュ・ドライブにはシリアル番号または固有の識別子がありますか? フラッシュ・ドライブは、オペレーティング・システムをインストールするシステム・ドライブとして使用できますか? フラッシュ・ドライブは、時間が経つにつれて動作が遅くなりますか? フラッシュ・ドライブはUSB 2.0でもUSB 3.0でも同じように使えますか? フラッシュ・ドライブはUSBポートへの接続数に制限がありますか? フラッシュ・ドライブは長期間使用しないとデータが失われますか? フラッシュ・ドライブを「工場出荷時の状態」に戻すことは可能ですか? フラッシュドライブがその他ポートで遅くなったり速くなったりするのはなぜですか? メモリースティックがコンピューターにダメージを与えることはありますか? メモリースティックが故障しているかどうかを調べるには? メモリースティックが突然使えなくなったのはなぜですか? メモリースティックに「show hidden」しても見えない隠しファイルがあることはありますか? メモリースティックにデータを保存して大丈夫なのか? メモリースティックに複数のファイルシステムを格納できますか? メモリースティックの寿命は、正しい使い方で延ばせるのでしょうか? メモリースティックは "永遠のメモリー "を持つことができるのか? メモリースティックは、原因もなくそれ自体が破損することがあるのですか? メモリースティックは「ドングル」として使えるのか? メモリースティックはパスワードで保護できますか? メモリースティックはファイルを開かなくてもウイルスに感染するのか? メモリースティックはフォーマットしても「削除できない」データを保存できますか? メモリースティックは使用中に熱くなりますか? メモリースティックは転倒後も使用できますか? メモリースティックは防水ですか? メモリースティックは頻繁にファイルを保存することで消耗するものですか? メモリースティックを交換する価値はいつあるのか? メモリースティックを複数のパーティションにフォーマットできますか? 同じファイルを何度もコピーすると、メモリースティックを使い切ってしまうのですか? 大容量の安価なメモリースティックは詐欺ではないか? 安全な消去」を使用せずに、フラッシュ・ドライブを単に取り外すことはできますか? 携帯電話にメモリースティックを接続できますか? 誤ってフォーマットしてしまったメモリースティックからデータを復元することは可能ですか?

FAQ - コンデンサに関するよくある質問

FAQ - コンデンサに関するよくある質問

FAQ – ポテンショメータに関するよくある質問

FAQ – ポテンショメータに関するよくある質問

FAQ - 抵抗器に関するよくある質問

FAQ - 抵抗器に関するよくある質問

FAQ – トランジスタに関するよくある質問

FAQ – トランジスタに関するよくある質問

FAQ - LED/LCD/OLED/TFTディスプレイ/VFD/電子ペーパーに関するよくある質問

FAQ - LED/LCD/OLED/TFTディスプレイ/VFD/電子ペーパーに関するよくある質問

FAQ - スーパーキャパシタに関するよくある質問

FAQ - スーパーキャパシタに関するよくある質問

ESRの低いスーパーキャパシタは、常に優れているのでしょうか? グラフェン製スーパーキャパシタは、すでに電池に代わる現実的な選択肢となっているのだろうか? スーパーキャパシタが故障しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか? スーパーキャパシタには、昔の充電式電池のような「メモリー効果」はあるのでしょうか? スーパーキャパシタには極性がありますか? スーパーキャパシタの寿命を縮めるのは、温度と高電圧のどちらでしょうか? スーパーキャパシタの短絡は危険ですか? スーパーキャパシタは、Arduino/ESP32/Raspberry Pi用の小型UPSとして機能するでしょうか? スーパーキャパシタは、使用していないと劣化しますか? スーパーキャパシタは、機器内の充電式電池に代わるものとなり得るでしょうか? スーパーキャパシタは、無負荷状態でどのくらいの時間、電荷を保持できるのでしょうか? スーパーキャパシタは、電池や電源に直接接続できますか? スーパーキャパシタは、電池よりも環境に優しいのでしょうか? スーパーキャパシタは0Vまで完全に放電することができますか? スーパーキャパシタはモーターやサーボに電力を供給できますか? スーパーキャパシタはモバイルバッテリーの代わりになるのでしょうか? スーパーキャパシタはリチウム充電式電池よりも安全なのでしょうか? スーパーキャパシタは充電したまま保管できますか? スーパーキャパシタは基板に直接はんだ付けできますか? スーパーキャパシタは容量が大きいのに、なぜこれほど早く放電してしまうのでしょうか? スーパーキャパシタは過充電によって爆発する可能性がありますか? スーパーキャパシタを接続した後、なぜ装置はしばらくの間しか動作しないのですか? スーパーキャパシタを接続すると、なぜ電源装置が停止したりリセットされたりするのですか? その他のかたさのスーパーキャパシタを1つのパッケージに混在させて使用することは可能ですか? ドライブレコーダーに搭載されたスーパーキャパシタは、電池よりも優れているのでしょうか? なぜ、2つの同一のスーパーキャパシタを直列に接続しても、均等に充電されないのでしょうか? なぜスーパーキャパシタの多くは、2.7 Vか、あるいは約3 Vしかないのでしょうか? なぜスーパーキャパシタの電圧は、電池のようにほぼ一定ではなく、直線的に低下するのでしょうか? なぜスーパーキャパシタは充電中や放電中に熱くなるのでしょうか? なぜ新しいスーパーキャパシタは、初期段階で大きなリーク電流が発生するのでしょうか? より高い電圧を得るために、スーパーキャパシタを直列に接続することは可能ですか? 回路の作業を行う前に、スーパーキャパシタを放電させる必要がありますか? 変換モジュールを使えば、スーパーキャパシタからより多くのエネルギーを引き出せるのでしょうか? 定格電圧の低いスーパーキャパシタではなく、定格電圧の高いものを使用することは可能ですか? 消耗したスーパーキャパシタを、通常の電解コンデンサに交換することは可能ですか? 見た目は普通のコンデンサなのに、なぜスーパーキャパシタは高価なのでしょうか?