+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Arduinoで歩行ロボット昆虫を作る

発行日: 24-09-2026 🕒 4 分钟阅读

必要なハードウェア:

Cool 3D printed Robot Insect Electronics Project #robotics #diy #electronics #engineering

1. はじめに

このシンプルで楽しいプロジェクトでは、4本の脚で歩き、距離センサーを使って周囲に反応するロボット昆虫を作ることができます。サーボモーターで駆動され、Arduinoで制御されるため、基本的なロボティクス、プログラミング、3Dプリントの入門に最適です。組み立てが完了すると、ロボットは交互のステップパターンで前進し、何かが邪魔になると停止します。

昆虫のような外観と動きのため、このロボットは小規模で歩行ロボットの仕組みを探求したい人にとって、楽しく興味深いものです。

2. エレクトロニクス/配線

ロボット昆虫は、4つの9gマイクロサーボモーターを使用して脚を動かします。前面の超音波センサーが近くの障害物を検出します。Arduino NanoまたはUNOがセンサーを読み取り、サーボに信号を送ることで動きを制御します。

各サーボには3本のワイヤーがあります:5V用の赤、グラウンド用の黒または茶色、制御信号用の黄色またはオレンジです。サーボ信号をArduinoのD3、D5、D6、D9ピンに接続します。すべての赤いワイヤーは5Vに接続し(できればArduinoの5Vではない)、すべてのグラウンドは一緒に接続する必要があります。

超音波センサーには4つのピンがあります。VCCを5Vに、GNDをグラウンドに、TRIGをD10に、ECHOをD11に接続します。

3Dプリントされたロボットシャーシ内に設置された配線と電子部品。

テスト用には、USBを通じてロボットに電力を供給できます。より良いパフォーマンスのためには、7.4Vリチウムイオンバッテリーを使用し、ステップダウンコンバーターでArduinoとサーボの両方に5Vを供給します。Arduinoの場合、ステップダウンの出力をVinピンに接続し、グラウンドを一緒に接続し、サーボの場合はステップダウンの出力をサーボの入力電圧ピンに接続し、共通グラウンドを維持してグリッチやリセットを避けます。

3. 3Dプリントされた部品

ロボット昆虫のボディは、4本の脚、中央のボディプラットフォーム、トップカバーからなる複数の3Dプリントされた部品で構成されています。各脚には1つのサーボモーターが取り付けられ、シャーシに直接接続されます。トップカバーは電子機器を隠し、ロボットに整然とした昆虫のような外観を与えます。

ロボットの前面には、超音波センサーが目や触角のように突き出ています。これにより、昆虫のような外観が与えられ、前進方向が定義されます。デザインはコンパクトで軽量で、平らな表面でうまく機能します。

すべての部品はPLAまたはPETGで印刷できます。印刷時間は短く、組み立ても小さなネジや接着剤を使用して簡単です。ロボットのデザインは、ケーブルの整理と歩行中のバランスを良好に保つことができます。

3Dプリントされたロボットシャーシ、4つのサーボ脚部品、組み立て用に配置されたトップカバー。

STLファイルはこちらで見つけることができます:LINK

超音波センサー用の前面開口部と脚用のトップマウントを備えた3Dプリントされたロボットシャーシ。

4つのサーボ脚マウントと距離センサー用の前面開口部を備えた部分的に組み立てられたロボット昆虫。

4. 動作の仕組み

プログラムが完了すると、ロボットはタイミングに従って脚を動かし始めます。左前脚と右後脚が一緒に動き、その後右前脚と左後脚が動きます。この交差する動きにより、前進することができます。

超音波センサーは常に障害物をチェックします。何かが近すぎる場合(例えば、壁や手)、ロボットは一時停止、停止、または後退することができます。この動作はArduinoコードによって制御され、歩行速度や物体への反応方法を変更することができます。

プログラムにはステップ間のタイミングを制御するための遅延が含まれており、センサーデータに応じて簡単なロジックを使用します。小さなコードの変更でも、ロボットに新しい動作や個性を与えることができます。

前面に超音波距離センサーを取り付けた完成した4脚ロボット。

前面に超音波距離センサーを備えた完成したロボット昆虫。

5. 拡張アイデア

ロボット昆虫が動作するようになったら、拡張する方法はたくさんあります。Bluetoothモジュールを追加して、スマートフォンから制御することができます。目のように点滅するライトを追加したり、障害物を見つけたときに音を出すブザーを追加することもできます。

異なる歩行パターンを試したり、脚を改良してグリップを向上させたり、5番目のサーボを追加して回転を助けることもできます。コードを拡張して、ロボットを踊らせたり、手を追いかけたり、テーブルの端を避けたりすることもできます。

このプロジェクトは、サーボモーターの制御方法、距離センサーの読み取り方法、3Dプリント部品からフレームを構築する方法、簡単な自律動作をプログラムする方法を教えます。実践を通じて学ぶのに最適で、1日か2日で組み立てることができます。

初心者でも、楽しい週末の工作を探している人でも、このロボット昆虫はロボティクスに飛び込むための創造的な方法です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る