+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

BASIC(Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - 定義

BASIC(英語:Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) は、の汎用高水準プログラミング言語 であり、1960年代半ばにダートマス大学でジョン・ケメニーとトーマス・カーツによって設計されました。 BASICは、コンピュータ科学の専門家ではない人々でもプログラミングを容易に行えるようにすることを目的として開発されたため、当時の専門的な言語に比べて構文や構造が簡略化されていた。

当初、BASICは汎用性を持ち、学術用コンピュータで利用可能であることを意図していたため、教育分野での普及に貢献した。 時を経て、特に1980年代には多くのバリエーションや派生形が生まれ、家庭用パーソナルコンピュータにおいて最も一般的な言語の一つとなった。MSX、コモドール、ZXスペクトラムなどのシステムや、DOS環境におけるQBASICやGW-BASICとしても広く使用された。

技術的には、BASICは線形構造に基づく命令型言語ですが、時を経て、Visual Basicのようなより近代的な実装において、構造化プログラミング、モジュール化プログラミング、さらにはオブジェクト指向プログラミングの機能も獲得しました。この言語では、変数への操作、数学演算の実行、データ入出力の処理 、および条件分岐や制御ループの実装が可能です。

BASICは、プロフェッショナルな用途においてはその他言語に取って代わられてしまったものの、コンピュータ教育の歴史やパーソナルコンピュータの発展において重要なマイルストーンであり続けています。その簡潔さのおかげで、多くのユーザーがプログラミングを学び始め、世代を超えたデジタルスキルの発展に影響を与えました。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る