+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

BCDコード - 定義

BCDコード (binary-coded decimal)は、2進法における10進数の表現方法の1つで、10進数の各桁(0~9)を4ビットの2進数として個別に符号化する。数を全体として2進数に変換する古典的な2進コードとは異なり、BCDコードは10進数の各桁を独立した単位として扱うため、7セグメント・ディスプレイ、カウンター、ターミナルなど、人間が操作するデジタル機器で数値データを直接表現しやすくなる。

8421BCDと呼ばれる最も一般的に使用されているものでは、各10進数桁はその値に対応する4ビットコードでマッピングされ、0000(0)から1001(9)までの組み合わせのみが許される。その他4ビットの組み合わせ(1010から1111)は古典的なBCDでは使用されず、適切に処理されないと解釈エラーにつながる可能性がある。その他、例えばpacked BCD、zoned BCD、excess-3*など、データ構造や特定のハードウェア・アーキテクチャや伝送システムへの適用が異なるBCDエンコーディングのバージョンもあります。

BCDコードは、複雑な 変換アルゴリズムを必要とせず、2進数と10進数表現間の簡単な変換を提供する必要があるシステムで特に有用です。これにより、マイクロプロセッサー・システム、産業オートメーション、リアルタイム・システムにおける入出力操作の実装が容易になります。BCD表現は、純粋な2進表記法よりもメモリ使用量や帯域幅 の点で効率的ではありませんが、その読みやすさと人間が理解できる形式への変換の単純さにより、多くのエンジニアリング・アプリケーションで実用的です。

デジタルシステムでは、BCDコードの2桁の和が許容される4ビットの範囲を超えることがあるため、BCD演算には特別な補正回路を使用する必要があります。そのため、BCD演算を行う電子回路には、表記と結果の正しさを制御するための追加ロジックが含まれることが多い。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る