+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ASCII - 定義

ASCII(American Standard Code for Information Interchange) は、デジタルシステムにおけるテキストデータの表現を標準化するために1960年代に米国で開発された、広く採用されている文字エンコーディング規格です。 これは7ビットの2進コードに基づいており、ラテンアルファベットの文字、数字、句読点、記号、制御文字を含む128文字のエンコードを可能にしています。

ASCII 規格は、各文字に固有の数値を割り当てることで、コンピュータ、端末、プリンタ、モデムなどの電子機器間の通信を可能にします。この統一されたエンコーディングにより、ハードウェアやオペレーティングシステムに関係なく、テキストを一貫して保存、送信、解釈することができます。 オリジナルのASCIIバージョンには英語で使用される文字のみが含まれており、その他言語への適用には制限があります。

これらの制限に対処するため、8ビット符号化(例えばISO 8859-1)や、後にUnicode などのマルチバイト規格を含む、いくつかのASCII拡張が開発されました。これらにより、様々な言語や文字体系の文字を表現することが可能になりました。 それにもかかわらず、ASCIIは現代のテキストエンコーディングシステムの基礎であり続け、デバイス間の通信、ネットワークプロトコル、テキストファイル、プログラミングにおいて広く使用され続けています。これらの分野では、ASCIIは文字の定義や文字列操作を行うための基盤として頻繁に利用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る