+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Unicode - 定義

Unicode( )は、世界規模で異なる自然言語や文字体系にわたるテキストの表現、処理、交換を統一的に行うために開発された、汎用的な文字エンコーディング規格です。 これは、やASCII といった、以前の空間的に制限された符号化方式の拡張として設計されたものであり、ラテン文字、キリル文字、ギリシャ文字、アラビア文字、漢字、デーヴァナーガリー文字、韓国語のハングル文字など、現代および歴史的な言語体系で使用される数百万もの文字、記号、グリフを曖昧さなく表現することができます。

Unicode規格ではコードプレーンが使用され、各文字には16進数として保存される一意のコードポイントが割り当てられます。最も一般的なエンコーディング方式はUTF-8、UTF-16、UTF-32であり、これらはメモリ上や伝送時のデータの表現方法、および空間効率の面で異なります。 Unicodeは、文字セットだけでなく、正規化、ソート、文字プロパティの分類、書式方向、テキストのレンダリングに関する規則も定義しています。

Unicodeの利用により、地理的な場所に関係なく、ソフトウェアや情報システムのグローバルな相互運用性が実現されます。これは、国際的なデジタル通信、自然言語処理、データベース 、およびWebやモバイルアプリケーションにとって不可欠な要素です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る