+1 500 000 のオファーにある商品数
6000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
のビット( )は、デジタルシステムにおける情報の基本単位であり、0または1の2つの値のいずれかをとることができる単一の論理状態に相当します。この用語は「バイナリ・ディジット(binary digit)」に由来します。ビットはすべてのデジタル演算の基礎となる構成要素であり、コンピューティング、エレクトロニクス、および通信分野で使用されるデータの最小単位を表します。
コンピュータメモリやデータ処理 の文脈において、ビットは情報の符号化における最も単純な形式を表します。例えば、信号の有無、高電圧または低電圧レベル、あるいは2つの論理状態のいずれかを選択することなどが挙げられます。マイクロプロセッサのアーキテクチャでは、ビットはバイトやマシンワードなどのより大きな単位にグループ化され、より複雑な計算および論理演算を可能にします。
ビットは、2進データ表現とデータ伝送システムの両方で使用されており、リンクの帯域幅 はビット毎秒(bps)で測定されます。また、ビットは暗号アルゴリズム、データ圧縮 手法、デジタル論理回路、およびコンピュータシステムの制御構造の基礎を形成しています。 デジタル電子工学において、各ビットはトランジスタやコンデンサなどの部品を用いて物理的に実現され、その論理状態は静的または動的なメモリセルに格納されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。