+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

データ圧縮 - 定義

データ圧縮 は、情報を、メモリ内や伝送時に占めるスペースがより小さい形に変換するプロセスである。圧縮の目的は、使いやすさを維持しながらデータ量を減らすことであり、その結果、保管箱のスペースを節約し、通信リンクを介した情報伝送の効率を向上させる。

データの忠実性に対する要求に応じて、圧縮には基本的に可逆圧縮と非可逆圧縮の2種類がある。可逆圧縮 では、解凍後に元のデータを完全に復元することができ、その内容は変更されない。](/jp/ja/news/library-articles/page/61906/)テキスト文書、実行可能ファイル、アーカイブ、科学データ、測定信号の伝送など、[データの完全性が重要な場合に使用されます。非可逆圧縮(Lossy Compression) では、情報の一部が失われる代わりに、サイズを大幅に縮小することができる。画像、音声、映像のエンコードで一般的に使用され、オリジナルに完全に準拠する必要は必ずしもない。

圧縮は、冗長性、つまり反復的または予測可能なデータ要素を識別して排除し、それらをよりコンパクトな形式で表現することに基づいています。圧縮技術には、統計モデル、エントロピー符号化、予測アルゴリズム、信号変換、コンテキスト分析や空間的・時間的相関の方法などがあります。

工学およびコンピューターサイエンスにおいて、データ圧縮は情報、ネットワーク、マルチメディア、組み込みシステムの設計に不可欠な要素である。圧縮アルゴリズムの有効性は、削減の程度、動作速度、計算の複雑さによって判断され、データの仕様やハードウェア環境の制限に適合させる必要がある。実際には、データの種類、システム要件、利用可能なリソースに応じて、さまざまな符号化戦略が使用されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る