+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

可逆圧縮 - definition

ロスレス圧縮とは、情報の完全性を維持したままデータ量を削減できるエンコード方法である。つまり、解凍後、元のデータビット を、内容を失うことなく正確に再構築することが可能です。このプロセスは、よりコンパクトな方法で情報を表現するために効率的な符号化方法を使用しながら、冗長性、つまり、繰り返されるシーケンス、パターン、またはシンボルを識別し、除去することに基づいています。

可逆圧縮は、テキスト文書、ソースコード、 バイナリアーカイブ、医療画像、データベース、 コンピュータシステムと測定器間のデータ伝送など、データの完全な忠実性が重要な場合に使用されます。オーディオやビデオシステムにおいても、特に、](/jp/ja/news/library-articles/page/69908/) ソース信号のいかなる[歪みも容認できないプロフェッショナルなアプリケーションで使用されることがある。

様々な可逆圧縮アルゴリズムがエンジニアリングの現場で使用されており、最も一般的なものは、Huffman、LZW(Lempel-Ziv-Welch)、DEFLATE、Burrows-Wheeler、またはPNG、FLAC、ZIPフォーマットなどで使用される予測アルゴリズムである。これらの有効性は入力データの構造に依存し、データの再現性と予測可能性が高ければ高いほど、可能な圧縮率は高くなります。非可逆圧縮とは対照的に、ロスレス圧縮はアーティファクトを発生させず、信号の特性を変えないため、アーカイブや重要なデータの伝送、科学的・工学的な目的に最適です。

この種のアルゴリズムは、 、圧縮率、処理時間、計算の複雑さのバランスを取る必要がある。計算能力やメモリが制限されているシステムでは、許容可能なレベルのデータ削減で高速なパフォーマンスを保証する圧縮の簡易版が使用されます。組み込みシステム、オートメーション、 およびIoT デバイス、 のコンテキストでは、ロスレス圧縮は、データの内容を変更せずに効率的に転送および保存する上で重要な役割を果たします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る