+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ソースコード - 定義

[ソースコード(Source Code) は、人間が作成した、高水準または低水準プログラミング言語](/jp/ja/news/library-articles/page/69064/) によるプログラミング命令の記録であり、コンピュータ・プログラムや制御システムの論理を定義する。コンパイラ、インタープリタ、またはアセンブラ によって処理され、プロセッサによって理解可能なマシン・コードに変換されます。

ソースコードには、アルゴリズムの構造 、変数宣言、データ操作、制御命令、関数呼び出し、オペレーティング・システムやハードウェアとのインターフェースの定義が含まれる。ソースコードは、C、Java、 、Python、 、C++ などの汎用言語、あるいは例えば電子工学のVHDL やSQL データベース などの専門言語で記述することができる。ソースコードの形式は人間が読むことができ、開発者、アナリスト、メンテナンス・チームの作業の基礎を形成する。

ソフトウェア・エンジニアリング の文脈では、ソース・コードは、設計と実装の段階から、テ ストと文書化を経て、保守と開発に至るまで、システムのライフ・サイクルの中心である。その品質、構造、グッドプラクティスへの準拠は、最終製品の信頼性、セキュリティ、性能に影響します。よく書かれたコードは、モジュール化され、理解しやすく、修正しやすいため、開発しやすく、他のコンポーネントと統合しやすい。

ソースコードは、Gitのようなバージョン管理システムに保存することができ、変更追跡、複数開発者による共同作業、プロジェクトの開発履歴管理が可能になる。ソフトウェアのライセンスモデルに応じて、ソースコードは(オープンソースプロジェクトのように)一般公開されることもあれば、(商用ソリューションのように)知的財産として保護されることもある。その分析により、プログラムのパフォーマンス評価、エラーの検出、セキュリティ監査の実施、デジタルシステムの運用の最適化が可能になる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る