+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

非可逆圧縮 - definition

ロッシー圧縮は、人間の知覚やシステム分析にあまり関連性がないと考えられる情報部分を意図的に除去するデータ量削減技術である。その主な目的は、受信したコンテンツの品質を維持しながら、ファイルサイズやデータレートを大幅に削減することです。可逆圧縮 とは異なり、この処理では、一部の情報が回復不能に失われるため、解凍後に元のデータを完全に復元することはできません。

非可逆圧縮の使用は、ソース信号のすべての詳細を登録することができない人間の視覚と聴覚の知覚特性を利用することに基づいています。この種のアルゴリズムは 入力データを分析し、知覚的関連性の低い断片を識別し、それらを除去するか、簡略化した形で記録する。例えば、音声信号では、周波数マスキングにより聞き取れない音が除去され、画像では、低コントラストの細部や繰り返しパターンが削減される。

非可逆圧縮は、画像のJPEG、オーディオのMP3、AAC、Opus、ビデオのH.264やH.265などのマルチメディアフォーマットで一般的に使用されています。これにより、帯域幅やスペースに制約のある環境での効率的なデータの送信と保存が可能になり、ストリーミング、モバイルシステム、ウェブサービス、非重要なデータアーカイブに不可欠です。多くのアプリケーションでは、利用可能なリソースや要求される品質に応じて、圧縮率を動的に調整することが可能です。

適切な圧縮レベルを選択するには、品質とパフォーマンスのトレードオフが必要です。過度の圧縮は、画像のぼやけ、金属音、ビデオの滑らかさの損失など、目に見えるアーティファクトや歪みにつながります。このため、プロフェッショナルなシステムでは、コンテンツの知覚への影響を最小限に抑えながら高い効率を維持するために、高度な品質分析とエンコーディングパラメーターの最適化手法を使用しています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る