+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

論理ゲート - 定義

論理ゲート( )は、1つ以上の2進入力信号に対して論理演算を行う、デジタル回路の基本的な機能要素である。物理的には、2つの論理レベル(通常は0と1で表される)の入力信号を受け取り、特定の論理規則に基づいて単一の出力信号を生成する電子回路として動作する。 各ゲートは、ブール代数で定義される結合(AND)、選択(OR)、否定(NOT)などのブール関数を実装しています。

論理ゲートは、カウンター、レジスタ、フリップフロップ、そして最終的にはマイクロプロセッサや組み込みコンピュータシステムを含む、より複雑なデジタルシステムを構築するための基礎を形成しています。複数のゲートを構造化された構成で組み合わせることで、信号の処理、計算の実行、論理的な判断、および電子デバイスの動作制御が可能になります。 論理ゲートは、バイポーラトランジスタ、MOSFET、またはプログラマブル回路などの様々な技術を用いて物理的に実装することができます。

論理ゲートの動作は決定論的であり、リアルタイムで発生するため、オートメーション 、通信、およびコンピュータ工学の分野において、高速かつ信頼性の高いシステムの開発が可能になります。 その汎用性とモジュール性により、論理ゲートは、統合システムであれプログラマブルロジックに基づくソリューションであれ、現代のデジタル設計の基盤となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る