+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

信号処理 - 定義

信号処理 は、アナログおよびデジタルを問わず、信号を最適化し、情報を抽出し、より有用な形に変換するために、信号の分析、修正、解釈を扱う技術およびコンピュータサイエンスの分野である。信号は、音源、画像、電圧、 温度、電磁波、 など、さまざまな物理的ソースからのデータを表すことができる。処理プロセスでは、ノイズの除去、必要な機能の強化、符号化、圧縮、さらなる伝送や分析のための信号の準備などが可能です。

アナログ処理では、フィルタ 、オペアンプ変調器 などの電子回路を使用して、連続信号に対して直接演算が行われる。これとは対照的に、デジタル処理 は、DSP プロセッサ またはプログラマブル回路によって実行され、サンプリング と量子化 を経て得られた信号サンプルの離散的分析を伴う。信号のデジタル形式は、フーリエ変換、適応フィルタリング、ウェーブレット分解または機械学習技術などの高度な数学的および統計的アルゴリズム の使用を可能にする 。

信号処理のアプリケーションは、テレコミュニケーション、医療、オートメーション](/jp/ja/news/library-articles/page/61746/) 、音響[、レーダーシステム、音声処理、画像認識、感覚分析など、幅広い技術に及んでいる。処理効率は、アルゴリズムの品質、システムの計算能力、分析される信号の帯域幅、ダイナミクス、周波数範囲に関するパラメータに依存します。また、最終的な分析や制御の有効性を左右する、関連情報とノイズを区別する能力も重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る