+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電磁波 - 定義

電磁放射 は、電場と磁場の相互変動によって空間を伝播するエネルギーの一種である。電磁波は電荷の加速運動によって発生し、伝播に物質的な媒質を必要としない。つまり、真空中を伝播することができるため、機械波とは区別される。電磁放射 の決定的な特徴は、電場と磁場が互いに直交し、かつ波の伝播方向に対しても直交している点にある。

この放射は、波長が数キロメートルに及ぶ電波 から、マイクロ波、赤外線、可視光、紫外線を経て、高エネルギーのX線やガンマ線に至るまで、幅広い周波数範囲をカバーしている。 これらの放射の種類間の違いは、主に波長、周波数、および量子エネルギーにあり、これらは物質との相互作用や技術的応用に直接影響を与えます。

量子物理学の観点からは、電磁放射は波としてだけでなく、光子() と呼ばれる粒子の流れとしても記述でき、波動・粒子二重性を示しています。 光子は質量を持たない素粒子であり、そのエネルギーはプランクの関係式で示されるように、放射の周波数に依存します。この二重性により、電磁放射はマクスウェルの波動方程式と量子論の両方を用いてモデル化することが可能です。

電磁放射は、自然界および技術において極めて重要な役割を果たしています。情報の伝達媒体、熱源、診断ツールとして機能するほか、通信システム、光学デバイス、レーダー 、および医療用画像診断法の動作の基盤となっています。 電磁波と物質との相互作用は、物質の構造や放射周波数に依存し、吸収 、反射、屈折、回折、あるいはイオン化を引き起こす可能性があり、これらはすべて様々な科学および工学分野で活用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る