+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

吸収 - 定義

[吸収( )とは、ある物質が別の物質に取り込まれる物理的または物理化学的な過程であり、その際、エネルギー、分子、または波が吸収物質の内部へと移される。 この現象は、光学や音響学 から、化学や材料工学に至るまで、科学技術の様々な分野に関連しており、関与する現象や環境の性質に応じて異なる形態をとる。

光学の文脈において、吸収とは、光波のエネルギーを吸収する媒質を通過する際に、電磁放射 の強度が低下することを指します。吸収されたエネルギーは通常、熱に変換されるか、原子や分子の内部エネルギー状態に移行し、それらの励起を引き起こします。 物質の吸収特性はその分子構造や電子構造と密接に関連しているため、化学化合物の同定のための分光法などで利用されている。

化学や工業技術において、吸収とは、ある物質(通常は気体)の分子が液体や固体の内部に浸透し、均質系を形成する現象である。分子の結合が表面で起こる吸着とは異なり、吸収は体積的な過程に関わるものであり、可逆的である場合もあれば、恒久的な化学反応を引き起こす場合もある。

吸収現象は音響学においても発生し、音波のエネルギーが材料によって部分的に吸収されることで、波が弱まり、その到達距離が短くなる。 その他、音波を吸収する能力の高い材料](/jp/ja/news/library-articles/page/68918/) は、防音や室内音響などの分野で使用されている。同様に、電離放射線の分野においても、吸収は遮蔽や放射線防護において極めて重要である。

吸収は、特定の物理量を吸収する材料の能力を定量化する「吸収係数」を用いて数学的に記述することができます。多くの産業および科学分野の応用において、この現象を制御することは、装置や技術システムの動作における効率、安全性、および精度を確保するために不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る