+1 500 000 のオファーにある商品数
6000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
レーダー(Radio Detection and Ranging) は、の電波の送受信に基づく遠隔物体探知・測位システムです 。これは、観測対象空間に向けて電磁パルスを送信し、その途中で遭遇した障害物から反射された信号を解析することで機能します。 電波の往復時間とその特性に基づいて、検知された物体の距離、速度、方位、場合によっては構造を特定することが可能です。
レーダーは、反射、屈折、散乱など、電磁波の伝播に伴う物理現象を利用しています。電波の送信は通常、特定の周波数で電波ビームを生成する送信アンテナによって行われます。反射された信号は受信アンテナによって捕捉され、検出回路、増幅器、デジタルシステムを用いて処理されます。この処理には、アルゴリズムによるフィルタリングや分析が用いられることが多くあります。 レーダーシステムは、メートル波帯からミリ波帯に至る幅広い無線周波数帯で動作するため、様々な運用条件に適応させることが可能です。レーダーには、パルス式、連続波式、ドップラー式、データ融合 およびイメージングなど多くの種類があり、それぞれ固有の用途と特性を持っています。
レーダーの応用分野には、航空、海運、自動車、気象学、航空交通管制、衛星観測、軍事システム、自律移動システムなどがあります。気象学では、レーダーは降水の検出や大気力学の分析を可能にし、航空分野では衝突回避や航法に利用されます。軍事用途では、早期警戒、目標探知、射撃管制において重要な役割を果たしています。
高度なレーダーシステムでは、デジタル信号処理 、ビームフォーミング、および複数の標的を同時に追跡する技術が用いられています。レーダーの有効性は、送信出力、受信感度、波長、アンテナ特性、および環境干渉のレベルなどのパラメータに依存します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。