+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

合併 - 定義

核融合 2つ以上の物体を組み合わせて、新しい性質を持つ1つの系にするプロセスで、科学技術のさまざまな分野で利用されている。原子核物理学の文脈では、軽い原子核が結合してより重い原子核を形成し、それに伴って大量のエネルギーが放出される反応を指す。このメカニズムは、太陽を含む恒星の内部で自然に起こり、高温高圧によって陽子間の静電障壁が克服される。

エンジニアリングとオートメーションでは、フュージョンという用語は、より正確で完全な情報を得るために、異なるセンサーからのデータを統合することを指すことが多い。例えば、ナビゲーション・システムにおけるデータ・フュージョンでは、GPS 、加速度計、ジャイロスコープ からの情報が、位置の首尾一貫した解釈に処理される。このアプローチは、測定の信頼性を高め、単一センサーのノイズやエラーに対するロバスト性を向上させます。

コンピュータサイエンスでは、その他に、アルゴリズム やデータ構造の文脈でこの用語が使われることがある。ここでは、情報の集合を、多くの場合、特定の階層、優先順位、または一貫性をもって組み合わせることを意味する。また、人工知能 におけるプロセスを指すこともある。例えば、より良い決定や分類を行うために、異なるモデルや情報源からの結果を組み合わせること。

フュージョンという用語の意味は分野によって異なるが、共通する要素は、複数の入力を単一の、より複雑または効率的な結果に変換することである。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る