+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ジャイロスコープ - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/68752/) ジャイロスコープ( )は、角運動量の保存の原理に基づいて、物体の空間的な向きを測定・維持するために用いられる装置である。 従来の機械式ジャイロスコープは、1つまたは複数の軸を中心に自由に回転できるフレーム内に、高速で回転するローターが取り付けられた構造をしています。ローター が回転しているとき、その回転軸は慣性系に対して一定の方位を保ちます。これにより、その基準系に対する装置の方位の変化を検出することが可能になります。

ジャイロスコープの回転軸の安定性は、慣性モーメント[および回転体に作用する力を規定する物理法則の結果である。ローターの向きを変えようとすると、その結果生じる歳差運動が、航法や安定化システムにおけるジャイロスコープの動作の基礎となる。 ジャイロスコープの現代的な応用は、航空、船舶、衛星航法から、スマートフォン、ドローン 、ゲーム機などの民生技術に至るまで、幅広い分野に及んでいます。

技術の進歩に伴い、メカニカル・コンポーネントに依存しない新しいタイプのジャイロスコープが登場しています。 光ファイバージャイロスコープ(FOG)や、光波または固体振動干渉に基づくジャイロスコープ(MEMS – マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム )は、高精度と機械的干渉に対する耐性が求められる用途での小型化と導入を可能にしています。 MEMS ジャイロスコープは、その低コストとコンパクトなサイズにより、慣性計測装置(IMU)内のその他のセンサーとの統合が可能となり、特に広く普及しています。

基盤となる技術にかかわらず、ジャイロスコープの核心的な機能は角速度の測定であり、これにより空間的な位置の変化や移動方向を追跡することが可能になります。 このようなデータは、自律システム、ロボット工学、手ぶれ補正、ミサイル誘導、および車両の運動補償において不可欠です。外部信号に依存せずに動作できるため、ジャイロスコープは慣性航法システムの重要な構成要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る