+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気機械マイクロシステム (MEMS) - 定義

MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)とは、機械、感覚、アクチュエータ、電子部品を組み合わせた集積化された小型デバイスのことで、主に半導体製造で知られる微細加工技術を用いて構築される。MEMS は、静電気 、圧電、電磁気、または熱力学などの物理現象を利用して、物理的・機械的信号をパルス 電気信号に変換したり、その逆に変換したりする。

典型的なMEMSシステムの構造には、制御、信号処理、 および環境との通信の機能を実行する電子回路と相互作用する、梁、ダイヤフラム、バネ、ギア、レバーなどの微視的な機械部品が含まれる。MEMSの製造は、精密リソグラフィ、エッチング、薄膜蒸着、マイクロ・アセンブリ・プロセスに基づいており、数マイクロメートルから数ミリメートルまでのサイズの構造を実現することができる。

MEMSは、センサー技術(加速度計)、ジャイロスコープ、 圧力センサー、MEMSマイクロフォン)、作動システム(マイクロポンプ、マイクロバルブ)、医療(マイクロニードル、インプラント)などで広く使用されている。その主な利点は、小型化、低消費電力、高信頼性、比較的低い単価での大量生産の可能性である。

最新のシステムでは、MEMSはCMOS(相補型金属-酸化膜-半導体)チップ と統合され、自律的なデータ収集、分析、リアルタイム動作が可能なインテリジェント・マイクロシステムを作り出している。先進的なMEMS研究にはNEMS(ナノ電気機械システム)の開発も含まれ、ナノメートルの長さスケールに向かって小型化の限界を押し広げている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る