+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
パルス(インパルス) とは、電圧、電流、圧力、光強度などの物理量の値が急激に上昇・下降することを特徴とする、所定の持続時間を持つ短い信号のことである。 電子工学や信号理論において、パルスとは、時間の経過に伴う信号の急激な変化を指し、通常は単一のスパイクまたは短いシーケンスの形で現れ、デジタル回路およびアナログ回路の両方で、情報の伝送、イベントのトリガー、またはプロセス の同期に使用される。
パルス幅、振幅 、立ち上がり時間および立ち下がり時間 、繰り返し周波数といった主要なパルスパラメータは、その機能的特性やシステムへの影響を決定づける。デジタルシステムにおいて、パルスは論理状態を表す基本要素であり、データ伝送、クロックタイミング、および制御信号の生成に使用される。 アナログシステムにおいて、パルスは回路内で振動、フィルタの反応、あるいは測定機能のトリガなど、動的な応答を引き起こすことがある。
数学的には、パルスはしばしばディラック・デルタ関数を用いてモデル化される。これは、無限に短く強力な単位信号を理想化したものである。 しかし、実際の技術システムにおいて、パルスは有限の持続時間と、発生源や伝送媒体の特性によって決定される特定の形状を持っています。計測システムにおいて、パルスは時間領域応答解析、動的システムの評価、および極めて短時間の事象の検出を可能にします。
パルスは、通信、エレクトロニクス、オートメーション、医療、レーダー 、およびイメージング技術など、幅広い分野で応用されており、そこでは、正確なパルス生成と処理によって、高度な診断、測定、および制御システムの開発が可能になっています。現代の技術において、パルスは、スイッチング回路、コンバーター、デジタルシステム、および高い時間分解能を必要とするデバイスの基礎でもあります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。