+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

振幅 - 定義

振幅( )とは、周期的な信号がその平均値または平衡点から生じる最大偏差を指す。 物理学や工学の文脈では、電圧、電流、圧力、変位などの物理量が、時間または空間において到達する最大値を指します。これは、周波数や波形に関係なく、特定の波動現象の強度や「大きさ」を測る尺度です。

正弦波信号において、振幅は波の高さ(ゼロからピーク値まで)を正確に定義する。測定の文脈や採用された規格に応じて、ピーク(最大)値、RMS(実効値)、またはピーク間値として表される。 振動解析、音響学 、または信号処理 などの技術的応用において、振幅はシステムの動的挙動や相互作用の強さを記述するために用いられる基本パラメータの一つである。

振幅の変化は、外乱の存在、信号の減衰、あるいはシステムの動作条件の変化を示している場合があります。通信工学において、振幅変調 では、このパラメータを意図的に変化させることで、情報を搬送波信号に符号化します。工学の実務においては、診断、制御、および機器や測定システムの信頼性を確保するために、振幅を正確に測定することが極めて重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る