+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

AM(振幅変調) - 定義

AM(振幅変調) は、情報信号の瞬時値に比例して搬送波の振幅を変化させる、アナログ変調の古典的な手法である。一定の周波数と位相を持つ搬送波 はデータの媒体として機能し、音声などの情報は搬送波の振幅にのみ影響を与える。 その結果、変調された信号のエンベロープは変調信号の形状を反映し、復調時に元の情報を復元することが可能になります。

AMは無線通信、特に中波および短波周波数帯で広く使用されており、送信機と受信機の設計が単純であることが大きな利点でした。 振幅変調の主な利点としては、実装が容易であること、および外部電源なしで動作するシンプルな検波回路との互換性があることが挙げられます。AM 信号は長距離の伝送が可能ですが、振幅に直接影響するノイズや干渉を受けやすいため、伝送品質には限界があります。

AM信号は、搬送波と、実際の情報を伝送する2つの対称的な側波帯で構成される。 従来のAMでは、信号構造全体が送信されるため、エネルギー効率が低下し、広い送信帯域幅が必要となります。これらの制限に対処するため、、単側波帯(SSB) 、および減搬送波変調などのより高度な形式が開発され、スペクトル効率と電力効率が向上しました。

現代の無線システムでは主にデジタル変調技術やより堅牢なアナログ方式が採用されているものの、AMは依然として技術教育において重要なテーマであり、航空通信や国際短波放送などの特殊な用途で引き続き利用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る