+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
シングル・サイドバンド(SSB) は、振幅変調](/jp/ja/news/library-articles/page/61736/) の技法[。この技法では、搬送波 と、変調の結果生じる2つの対称サイドバンドのうちの1つが、被変調信号から除去される。古典的な振幅変調(AM)では、信号が情報信号の幅の2倍に等しい帯域幅 を占有する。これは、信号が下側サイドバンドと上側サイドバンドの両方を含み、それぞれが同じ情報を伝達するからである。SSBでは、下側サイドバンドまたは上側サイドバンドの一方だけが残るため、占有帯域幅が大幅に減少し、エネルギー効率が向上する。
冗長な信号成分を減らすことで、SSB変調は利用可能な周波数スペクトルをより効率的に使用し、伝送に必要な電力を削減することができる。このため、海上、航空、軍事、アマチュア短波サービスなど、長距離無線通信に広く利用されている。音声伝送の場合、SSBはノイズや干渉が少なく信号が明瞭であるため、帯域幅が制限されている状況では重要である。
SSB信号の受信には、欠落した搬送波を再構成する能力を持つ復調器が必要であり、これは受信回路が送信信号の周波数に正確にアライメントされていなければならないことを意味する。このため、従来のAM受信に比べて技術的な複雑さは増すものの、品質と帯域幅の節約という点で大きな利点がある。
SSBの技術的実装は、バンドパス・フィルターまたは信号処理方法 の使用に基づいており、これにより単一サイドバンドの正確な抽出が可能になる。最新の無線通信システムでは、このプロセスはデジタル的に実装され、より柔軟で他の変調技術との統合を可能にしている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。