+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

搬送波 - 定義

搬送波は、アナログおよびデジタル伝送システムで情報を伝送する媒体として使用される固定周波数の高調波信号である。その主な機能は、帯域幅の制限、減衰 、干渉、または周波数帯域内で信号を分離できないなどの理由で、直接伝送が不可能または非効率である有用な信号の変調 を可能にすることである。

数学的な観点から見ると、搬送波は時間の正弦波関数の形をしており、振幅、周波数、位相という3つの主要なパラメータによって特徴付けられる。変調プロセスは、情報信号の波形に応じて、これらの特性の1つ、それぞれ振幅変調(AM) 、周波数変調(FM) 、位相変調(PM) を変化させることからなる。デジタル・システムの場合、搬送波がQAM、PSK、 またはFSKのような離散的な変調を受ける複素変調も使用される。

搬送波自体は、変調によって変更されるまでは情報を含まない。受信側では、搬送波のパラメータの変化から情報信号を復元する復調器が必要となる。無線システムでは、搬送波によってかなりの距離まで信号を伝送することができ、干渉に対する耐性が向上し、異なる周波数帯の複数チャネルの多重化 が可能になる。

通信技術では、搬送波は無線伝送、アナログおよびデジタルテレビ、携帯電話、レーダー 、ナビゲーションシステム、また搬送波機能が光波によって実行される光学システムで使用される。センサーや計測システムにおいても、搬送波信号は正確な周波数と位相の表示に使用され、距離計測や速度、動きの検出を可能にしている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る