+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

減衰 - 定義

減衰( )とは、振動、波、または信号が時間や空間を伝播するにつれて、その振幅が徐々に減少する物理現象である。この過程は、システムの種別や伝送環境に応じて、機械的、電気的、熱的、あるいは材料的なエネルギー損失が生じることに起因する。 技術的な用語として、減衰はエネルギーの消滅効率を表し、動的システム、音響システム、電子システム、および光システムの解析における主要なパラメータの一つである。

電気工学および通信工学 において、減衰とは、伝送線路、ケーブル、導波管、光ファイバー または任意のパッシブ素子を通過する際の信号電力の損失を指す。 これは通常、入力電力と出力電力の比としてデシベル(dB) で表され、周波数、伝送経路の長さ、および伝送媒体の特性に依存します。減衰は、信号品質、伝送距離、およびデジタルシステムにおける増幅器や信号再生の必要性に大きな影響を与えます。

力学および音響学 において、減衰とは、摩擦 、粘性抵抗、弾性材料における損失、あるいは機械的エネルギーの熱への変換を通じて、システムが振動エネルギーを散逸させる能力を指す。 共振系において、減衰係数は自由振動の減衰速度を決定し、共振帯域幅を決定します。これは、減衰システム、計測システム、機械構造、および音響エンクロージャーの設計において極めて重要です。

また、減衰は、ノイズの低減、オーバードライブの防止、機器の保護、あるいは周波数特性の調整を目的として、アッテネーター、フィルタ、または整合回路などにおいて意図的に導入されるシステム特性となることもあります。工学的な応用においては、安定性解析やシステム性能の最適化という観点から、減衰のモデリングと制御が重要となります。例えば、減衰は、ノイズの低減、オーバードライブの防止、機器の保護、あるいは周波数特性の調整を目的として、ア

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る