+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[光ファイバー( )とは、全反射の現象を利用して、可視光または近赤外線(](/jp/ja/news/library-articles/page/69400/) )の範囲の電磁波を導くように設計された誘電体光導波路である。 光ファイバーの主要な設計要素は、高屈折率の材料で作られたコアであり、その周囲をわずかに低い屈折率の被覆が取り囲んでいる。これにより、光はコア内に効果的に閉じ込められ、エネルギー損失を最小限に抑えながら長距離にわたって伝搬することが可能となる。
光ファイバーは、現代の光通信システムにおける主要な伝送媒体であり、非常に高いビットレートで、かつ遅延を最小限に抑えてデータを伝送することを可能にします。コア径や可能な光伝搬モードの数に応じて、シングルモードまたはマルチモードのものが存在します。 シングルモード光ファイバーでは、光信号は単一の伝搬経路に沿って伝播するため、モード分散が最小限に抑えられ、大陸間通信システムに特徴的な非常に長距離の伝送が可能となります。
光ファイバーセンサーは、光センシング技術、医療(例えば光ファイバー内視鏡)、エネルギー産業、およびレーザーシステムでも使用されています。光ファイバーを特徴付ける重要なパラメータには、光信号の減衰()、光信号の減衰( )、色分散、透過帯域、および機械的・環境的耐性があります。 波長分割多重(WDM)などの最新の光ファイバー技術により、異なる波長の複数のデータチャネルを単一の光ファイバー上で同時に伝送することが可能になり、そのスループット が劇的に向上しました。 光ファイバーの製造には、材料の純度やコア層およびジャケット層の構造を制御するために、VAD、MCVD、OVD 法などの精密な技術プロセスが必要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。