+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

デシベル(dB) - 定義

デシベル(dB)は、同じ物理量の2つの値(最も一般的なものとして、電力、電圧、音圧、または信号レベルなど)の比を表すために用いられる対数単位です。これは相対的な尺度であり、絶対値ではなく、2つの量の比率を指します。 デシベル値は、底10の対数()を用いて計算され( )、これにより、広いダイナミックレンジをコンパクトで解釈しやすい数値形式で表現することが可能になります。

電気工学や音響学において、デシベルは、値の変化が非線形である、あるいは線形単位では表現が難しい現象を分析するために用いられます。これにより、電子回路における信号レベル、データ伝送品質、信号経路における減衰 、および増幅器の利得の比較が簡素化されます。 電力などのエネルギー関連の量については、3 dBの変化はおよそ2倍の差に相当し、電圧や電流のような量については、6 dBの変化が同じ比例的な変化を表します。 音響学 において、デシベルは、標準化された基準レベルを参照して、人間の耳が知覚する音の強さを定量化するために使用されます。 これにより、騒音レベル、音声信号、および室内音響性能を正確に測定することが可能になります。デシベルはSI単位ではありませんが、実験室での測定や電子機器・通信システムの仕様書において、技術的な実務で広く受け入れられ、一般的に使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る