+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

対数 - 定義

対数 はべき乗の逆数である数学関数であり、与えられた数を得るために与えられた底を上げなければならないべき乗の指数を決定することができる。形式的には、底 a を持つ数 x の対数(ここで a> 0 および a ≠ 1)は、等式 a^y = x が成り立つような数 y と呼ばれる。これは logₐ(x) = y と書かれる。

対数の主な用途は、掛け算を足し算に、割り算を引き算に、掛け算を三倍算に変換することで、大きな数に対する演算を簡略化することである。このような特性から、対数は計算数学の発展において重要な役割を果たし、特に電卓やコンピュータの時代以前には、対数スライダーや計算表などで使用されていた。

その他、数学と技術科学では、底の選択によって対数の種類が使用される。log(x)と表記される10進対数は10の底を持ち、工学や物理学でよく使われる。ln(x)と表記される自然対数はe(オイラー数)を底とし、数学的分析や指数過程のモデリングでよく使われる。計算機科学と情報理論 では、log₂(x) と表記される底2の対数が使われるが、これはデータのバイナリ構造に対応するためである。

対数は、信号スケールの分析(例えば、デシベル(dB) in音響学 and telecommunications)、非線形現象のモデリング、アルゴリズムの複雑性理論 および統計学と機械学習におけるデータ変換 など、多くの分野で重要な役割を果たしている。単調性や連続性などの数学的特性により、関数解析や微分方程式において有用な道具となる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る