+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

位相変調 - 定義

位相変調(PM)は、搬送波の位相 を情報信号の瞬時値に依存する形で変化させるアナログ変調技術である。振幅変調 や周波数変調とは異なり、ここでは搬送波の振幅と周波数は一定のままであり、情報は位相の変化によって伝達される。位相変調は、周波数変調 に直接関連しています。搬送波の位相角に関連するパラメータの変化に基づいているため、どちらも角度変調に分類されます。

通信システムでは、PMによって、特に信号の振幅 に影響を与える干渉に対して高い耐性を持ちながら、長距離にわたってデータを伝送することができる。しかし、その有効性は、受信機が送信信号の位相に正確に同期しているかどうかに依存するため、復調回路に特有の設計要件が生じます。位相変調は、Phase-shift-keying のように、特定のビット値が離散的な位相変化に割り当てられている多くの最新のデジタル伝送技術の基礎となっています。

PMはアナログ伝送とデジタル伝送の両方で使用され、特にスペクトル効率を高め、ノイズの影響を最小限に抑えることが重要です。デジタル技術では、この変調によって複雑な符号化スキームを実装することが可能になり、同じ周波数帯域でより多くの情報を伝送することができる。位相変調された信号は複雑なスペクトル構造を持ち、受信経路で高度な処理を必要とするため、PMの解析と実装には、信号理論、フーリエ変換、バンドパスフィルタリングの知識が必要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る