+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
*位相シフト・キーイング(PSK)は、搬送波の位相()を変化させることでバイナリ情報を伝送するデジタル変調技術である( )。振幅や周波数を変更する代わりに、デジタル信号 は、連続する論理状態またはビットの組み合わせ に対応する特定の角度だけ、正弦波の位相シフトに影響を与える。位相シフトは離散的なステップで発生し、伝送システムのクロックに同期されるため、受信機は連続するシンボル間の位相差の分析に基づいてデータを読み取ることができる。
位相キーイングの最も単純な形式はBPSK(Binary Phase Shift Keying)で、2つの逆位相が使用されます:QPSK(Quadrature PSK)、8-PSK、16-PSKなど、より高度なものは、より多くの位相状態を使用するため、1シンボルあたりの伝送ビット数が増え、伝送のスペクトル効率が向上します。これらの場合、信号は複素空間のベクトルとして表現され、個々の状態は位相(コンスタレーション)図の点として符号化されます。
位相キーイングの利点は振幅干渉を受けないことであり、この技術は伝送チャネルの品質が制限された条件下で特に有用である。](/jp/ja/news/library-articles/page/69908/)しかし、位相レベルの数が増えると、ノイズや[歪みによる位相シフトによるエラーの影響を受けやすくなります。したがって、PSKシステムの設計には、適切なフィルタの使用、エラー補正、および送信機と受信機 間の搬送波信号の位相同期が必要である。
](/jp/ja/news/library-articles/page/69846/)位相変調方式は、Wi-Fi([)、LTE()、Bluetooth( )、衛星テレビ、光およびマイクロ波リンクでのデータ伝送など、現代の通信システムで広く使用されている。この技術は、多くの最新のマルチレベル変調方式や適応変調方式の基礎となっている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。