+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
無線送信機は、無線周波数帯の電磁波を発生、変調、放射するために使用される電子機器である。送信機の主な役割は、音、画像、デジタルデータ、制御信号などの情報信号を、アンテナを介して空間を伝搬できる高周波信号に変換することである。
送信プロセスは、発振器による搬送波(](/jp/ja/news/library-articles/page/68920/) )の生成([)から始まり、そのパラメータ(振幅( )、周波数、位相など)は、入力信号の波形に応じて変調される。変調された信号はパワーステージで増幅され、アンテナに送られ、電気エネルギーを電磁波に変換して環境中を伝搬する。動作周波数、変調タイプ、出力電力の選択は、送信機の使用目的および適用される規制条項によって決まります。
ラジオ・トランスミッターは、放送、テレビ、携帯電話などの公共・商業通信システムから、衛星通信、航空宇宙、軍事、自動制御、データ伝送システムまで、幅広い用途で使用されています。用途に応じて、複雑なトランスミッター設備や携帯機器に統合されたコンパクトなモジュールの形態をとることができます。
トランスミッターの設計には、増幅段とアンテナ間の正確なインピーダンス整合、周波数安定性、減衰、 干渉、電磁放射規格への準拠などが考慮されます。最新の通信システムでは、プログラマブル・トランスミッターも使用されており、動作パラメーターをダイナミックに変更し、変化する伝搬条件やネットワーク需要に適応させることができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。